结果:找到"PSRAM芯片 低功耗PSRAM芯片 USON8 PSRAM芯片",相关内容1000条
  • 充电器芯片100V降压芯片低功耗驱动方案
  • 车充IC方案USB手机充电器芯片100V降压芯片低功耗驱动方案电动车/电瓶车车充IC,USB手机充电器IC,电动车车充芯片方案,电动车USB车充芯片,电动车手机充电器IC从事电源行业十余年,可为客户提供电动车车充芯片、USB手机充电器芯片、GPS定位器防盗器芯片、POE电源芯片、POE交换机芯片、POE分离器芯片、电动车电瓶车仪表仪器供电芯片、电动车电瓶车主控板供电芯片、BMS锂电池保护板芯片、BMS电池管理芯片等。48V60V72V80V85V90V95V100V105V110V120V130V150V降压稳压IC。AP921X可应用于GPS定位器芯片方案中,性能优越、低成本、兼容性强。A...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 充电器100V降压驱动方案 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2022-06-16 10:52:00
  • 大功率低功耗LDO驱动芯片
  • 大功率低功耗LDO驱动芯片AP5152线性降压恒流驱动芯片概述AP5152是一种输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA到3000mA。AP5152内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免温度超过120oC时因过热而造成损坏。AP5152具有欠压保护功能。AP5152自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。AP5152采用SOT-89-5的封装形式。特点电源电压:2.7V~5.5V输出电流:100mA到3000mA。输出电流精度...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 大LDO驱动 发帖人:LED驱动芯片欧阳 发帖时间:2021-12-16 11:11:00
  • 智能手表专用PSRAM芯片【1.8V✚USON8✚64Mbit】
  • 智能手表是具有信息处理能力,符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外,还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能;显示方式包括指针、数字、图像等。一般需要容量较大的PSRAM芯片,有一款封装为USON-8的APS6404L-SQR-ZR特别适合用在智能手表,1.8V的电压可以有效的降低智能手表对功耗的要求,同时封装仅为3x2mm大大的节省了体积空间,感兴趣的可以看一下规格书规格书:APS6404L-SQR(sop81.8v).pdf
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PSRAM PSRAM USON8 PSRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2021-01-13 12:01:00
  • 低功耗蓝牙芯片NORDICnrf52832-QFAA,性价比也太高了
  • NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 NORDIC nrf52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-21 17:03:00
  • 工业和消费者HMI系统中的扩展内存
  • 一般而言,人机界面(HMI)是使人能够与机器,系统或设备连接的用户界面或仪表板。HMI由硬件和软件组成,这些硬件和软件允许将用户输入转换为机器的控制信号,进而向用户提供反馈。HMI技术已在几乎每个行业中使用,包括制造,消费电子,娱乐和医疗等。工业HMI是工业操作员和生产线主管用来控制制造或工业过程的主要工具。工业HMI从简单的可替换按钮和开关的便携式界面到复杂的监控和数据采集(SCADA)操作面板。随着我们进入工业4.0时代,HMI变得无处不在,而尺寸却在缩小并且变得更加便携。随着物联网(IoT)的出现,支持HMI的消费电子产品(例如智能恒温器,监控摄像头和智能家电)获得了巨大发展。这些消费...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 扩展内存,SRAM,PSRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-14 16:25:00
  • DDR存储器系统是消费电子的核心
  • 在当今的消费电子市场中,设计师面对6个月的设计窗口以在12个月的时间内实现生产并不少见。这些消费者细分市场中的设计师面临的问题之一是,营销人员根本不知道哪些功能将成为赢家。至于消费者领域,急剧变化的功能集比性能要有价值得多,而性能只是功能集中的功能之一。未获得正确功能集的惩罚是无法找到客户的产品。结果是,大约五分之一的设计产品实际上将在消费者领域推向市场,在这些引入的产品中,只有十分之一的产品销量超过一百万件。渴望数据的消费产品当今的片上系统(SoC)设计成功的最重要因素之一就是能够有效访问片外双倍数据速率(DDR)动态随机存取存储器(DRAM)存储器。在消费级SoC中尤其如此,在这些消费级...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DDR存储器,存储器,SRAM,PSRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-29 13:51:00
  • SI24R2E电动车防盗芯片2.4G内置MCU超低功耗动能世纪总代理
  • 近几年,很多做电动车防盗平安卡以及校园卡(校讯通)的群体都认知南京中科微一款低功耗单发射SOC芯片SI24R2E,于此今年新出一款SI24R2F,简单是在R2E原有基础上做出了升级及优化使用过Si24R2E的用户都知道操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线spi接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单发射SOC 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-07-25 15:29:00
  • IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供RAM扩展方案
  • IoT设备的增长引发了对内存技术的新兴趣,IPUS自成立以来,已向市场推出了具有SPI和/或QSPI(QuadSPI)存储器总线接口的IoTRAM。致力于为物联网市场提供解决方案。IPUS代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供扩展方案。从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中。当系统运行时,Flash中的数据,解密后转存到PSRAM中,程序从PSRAM中运行,当程序(或函数)运行结束时,可以轻易地再次在SPIPSRAM中加密(用于再次使用)以及销毁(一次性使用)。其中密钥可以由MCU...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32,单机,IPUS SQPI PSRAM,RAM扩展 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-10 16:17:00
  • 高通蓝牙主控QCC3008/QCC3034与耳放TK0430D联合搭配出头戴式/线束式蓝牙耳机技术...
  • 高通蓝牙主控QCC3008/QCC3034与耳放TK0430D联合搭配出头戴式/线束式蓝牙耳机技术支持,哈曼主流2K元以下的蓝牙耳机都在使用!样品/技术支持深圳锦宏世纪科技李工Q:2881671130TK0430D立体声16欧110MW负载驱动耳放芯片上海智浦欣推出的G类耳机放大器芯片TK0430D工作电压:2.5-5.5V!无需大尺寸的隔直流电容!以地为参考输出,无需在耳机接地引脚施加直流偏压避免了输出电容造成的低频响应损失每个通道能够为16欧负载提供110MV驱动能力低静态电流5.5MATHD+N仅为0.009%,高PSRR<217hz时为80db>集成咔嗒/噼噗声抑制电路短...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TK0430D 耳放 QCC3008 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-30 11:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: